结果:找到"40G QSFP+ 光模块",相关内容1000条
  • 关于40GQSFP+SR4和BiDi光模块的对比
  • 常见的40GQSFP+多模光模块有SR4和BiDi两种,那两款多模光模块的区别在哪里?以及如何选购呢?下面易天光通信(ETU-LINK)就为大家介绍下这两款光模块。QSFP-40G-SR4光模块的封装类型为QSFP+,接口类型为MPO,与OM3光纤跳线搭配使用时传输距离最远可达100米;与OM4光纤跳线搭配使用时,传输距离最远可达150米。QSFP-40G-SR4光模块不仅可以通过连接12芯MTP/MPO光纤跳线实现40G传输,还可以通过连接8芯MPO-LC分支线缆实现4x10G传输。QSFP-40G-SR-BD光模块的封装类型为QSFP+,接口类型为LC,与OM3光纤跳线搭配使用时,传输距...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 40G 发帖人:光纤模块 发帖时间:2022-01-18 14:45:00
  • 40GQSFP+SR4光模块与QSFP+AOC有源光缆,哪种更适合布线?
  • 40GQSFP+SR4光模块与40GQSFP+AOC有源光缆都被广泛应用于40G数据中心短距离互连,既然两者都可以实现短距离互连,那么它们究竟有什么区别,各自的优劣势是什么呢?下面就让易天光通信(ETU-LINK)给大家揭晓答案吧。一、40GQSFP+SR4光模块VS40GQSFP+AOC有源光缆1、两者的功耗不同,40GQSFP+SR4光模块的最大功耗小于3.5W,而40GAOC有源光缆最大功耗小于1.5W,显然,40GQSFP+SR4光模块的功耗大于40GAOC有源光缆。2、40GQSFP+SR4光模块有DDM数字诊断监测功能,而40GAOC有源光缆无DDM数字诊断监测功能,所以在接收灵...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 40G AOC有源QSFP+ 发帖人:光纤模块 发帖时间:2020-10-20 17:19:00
  • 40GQSFP+LR4高速光模块的介绍及应用
  • 近几年,为了应对超清视频、云储存和云计算等业务的迅猛发展,全球各大IT巨头与电信运营商都在积极地筹建大型数据中心。10G网络已不能应对现阶段的数据传输需求,40G网络的出现使得数据中心的压力得到极大的缓解。下面易天光通信(ETU-LINK)就为大家介绍一款40GQSFP+LR4光模块。40GQSFP+LR4光模块简介40GQSFP+LR4光模块采用可热插拔的QSFP+封装,工作波长为1271,1291,1311、1331nm,是4通道全双工收发一体模块。它的最大速率高达44.6Gbps,双LC光口,通过单模光纤OS2传输距离最高可达10km。40GQSFP+LR4光模块的工作原理1、在发送端...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 40G QSFP+ LR4 发帖人:光纤模块 发帖时间:2020-09-11 18:53:00
  • 常见的6款40GQSFP+光模块型号介绍及应用
  • 近些年来,云计算和大数据在我国兴起一股热潮,为了提供足够的带宽,许多接入交换机已经发展到可以连接40G以太网的核心交换机。互连数据传输的快速发展,离不开40G光模块,因为它可以提供足够的带宽,以确保数据转换无阻碍,从而满足数据中心、企业园区对网络的需求。40G光模块有4个相互独立的发射和接收光信号通道,能够为数据中心、高性能计算网络、企业核心层和分布层以及电信运营商提供高密度和低功耗的40G以太网连接传输应用。下面易天光通信(ETU-LINK)就给大家介绍下40G光模块的分类以及40GQSFP+光模块介绍及应用。一、40G光模块的分类目前市场上,40G光模块比较常见的有CFP和QSFP+光模...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: QSFP-40G-SR4 QSFP-40G-LR4 QSFP-40G-ER4 发帖人:光纤模块 发帖时间:2020-07-24 15:36:00
  • 40GBIDIQSFP+光模块解决方案(QSFP-40G-SR-BD)
  • 现网络大数据的飞速发展趋势,服务器需要更高数据传输速率,大部分数据中心已经从10G升级至40G。40GBIDIQSFP+光模块助力于40G数据中心平台搭建,QSFP-40G-SR-BD光模块短距离传输解决方案可以将现有的10G光纤基础设施重新用于40G连接,大大节省建设成本。接下来,易天光通信(ETU-LINK)将在本文详细介绍QSFP-40G-SR-BD光模块的参数及应用。1.什么是QSFP-40G-SR-BD光模块?QSFP-40G-SR-BD光模块的传输波长为850nm和900nm,具有两个20Gbps光信号收发通道,每个信号通道可以通过一根多模光纤同时发射和接收不同传输波长。QSFP...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: QSFP-40G-SR-BD 40G 发帖人:光纤模块 发帖时间:2020-05-19 17:04:00
  • 40G单模QSFP+和多模QSFP+有什么区别?
  • 单模QSFP+和多模QSFP+,这里指的是在不同类型的光纤上工作的QSFP+光模块,即单模QSFP+与单模光纤一起使用,而多模QSFP+与多模光纤使用。那么,它们之间有什么区别呢?分别应用在哪里?在使用时我们应该注意什么?在本文中,我们将围绕这个主题进行讨论。40GQSFP+SR4光模块和40GQSFP+LR4光模块的区别产品应用:多模QSFP+:用于多模应用的机架到机架、数据中心、40G以太网、InfinibandQDR,DDR和SDR。单模QSFP+:用于单模应用的数据中心和因特网交换点之间,交换机、路由器和传输设备之间的高速互连服务器,机架到机架,面板到面板以及40G-LR4以太网链路...
  • 所属专栏: 谈天说地 标签: 40G QSFP+ 发帖人:光纤模块 发帖时间:2018-11-12 16:31:00
  • 40G光网络模块互连方案
  • 40G以太网现如今在数据中心中十分常见。随着40GbEQSFP+光模块市场的兴起,更多的解决方法都能够适用,用户也有了更多的选择。今天我们来深入地了解一下40G光网络的互连方案。在数据中心,光模块一般用来连接交换机和服务器进行数据交换和传输。对于40G到40G之间的连接,即两个QSFP+端口之间的互连,网络通信项目的提供商有3种方案可以选择。方案一:40GQSFP+光模块+跳线+40GQSFP+光模块方案二:40GQSFP+to40GQSFP+DACCableDAC以无源铜缆用得最多,40GQSFP+DAC就是无源铜缆中的一种。由于无源铜缆价格便宜、传输速度快,因而成了实现短距离传输的最佳解...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 40G 40G网络 发帖人:etulink 发帖时间:2018-08-24 17:56:00
  • 带大家全新认识40GQSFP+光模块的类型和区别
  • 现在,40G网络已经在大多数数据中心十分普遍,而光模块是数据中心设备互连必不可少的组件之一,那么你对40GQSFP+光模块的了解有多少呢?有多少种类型?他们之间又有哪些不同呢?想要知道答案的朋友们请接着看,下面易天带大家全新认识40GQSFP+光模块的类型和区别40GQ40GQSFP+光模块符合SCSI、40G以太网、20G/40GInfiniband等多种标准,它有四个数据传输通道,每个通道的传输速率约为10Gbps,四个通道同时传输可以实现40Gbps的传输速率。SFP+光模块常用的可以分为三种类型,分别是QSFP-40G-SR4、QSFP-40G-LR4和40GLR4PSM。QSFP-...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 40G QSFP+ 万兆 类型 发帖人:etulink 发帖时间:2018-08-23 18:52:00
  • 40GQSFP+光模块有哪几种接口类型?
  • 40GQSFP+光模块极大地满足了市场对更高密度的高速可插拔解决方案的需求。现在,40G网络已经在大多数数据中心十分普遍,而光模块是数据中心设备互连必不可少的组件之一,那么关于40GQSFP+光模块,你了解多少?40GQSFP+光模块的接口有哪几种?分别应用在哪里?想要知道答案的朋友们,请跟随易天的脚步一起来探寻真相吧!40GQSFP+光模块符合SCSI、40G以太网、20G/40GInfiniband等多种标准,它有四个数据传输通道,每个通道的传输速率约为10Gbps,四个通道同时传输可以实现40Gbps的传输速率。这种光模块主要有两种接口:LC和MTP/MPO,分别用在单模应用和多模应用...
  • 所属专栏: 谈天说地 标签: 40G QSFP+ 发帖人:etulink 发帖时间:2018-06-19 17:31:00
  • 40GQSFP+光模块有哪些?4种40GQSFP+光模块详细介绍
  • 在光纤网络中,不同的网络中使用的光模块类型也不尽相同,有使用10G/25G/40G/100G等,光模块的封装也有使用CFP/QSFP+/QSFP28等光模块的封装。而在本文,易飞扬通信给大家介绍的是40GQSFP+光模块。40GQSFP+光模块支持4个10Gbps通道同时传输,提供40Gbps的传输速率,可以用在数据中心、高性能计算网络、企业核心网络等于应用。并且,40GQSFP+光模块还有这以下4种类类型。1:40GLR4QSFP+PSM光模块40GLR4QSFP+PSM光模块主要是根据QSFP+多源协议设计的外观、光/电连接和数字诊断接口。作为一款高度集成4通道光模块,它拥有更高端口密度...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 40G QSFP+ 发帖人:专说光通信 发帖时间:2018-03-26 16:01:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: